你好。 我计划将 TI TPS61235P 升压转换器 IC 用于即将开始的项目(VOUT 5V/3.5A、VIN_MIN 为3V)。 在 TI 提到的特性中、有两个用于同步功能的10A 内部电源开关、但在标题中、它被称为8A 转换器、这种描述来自哪里?
此外、I_LIM 的最小值(开关谷值电流限制)为6.5A。 在3.5A 输出为5V、VIN 为3V 的情况下、输入电流大约为6.86A (假设效率为85%)。 根据一些效率图、这应该起作用、我认为这可以通过该 IC 实现、但令我感到困惑的是6.5A 时 I_LIM 的最小值。 这是否意味着我应该在输入端仅消耗最大6.5A 电流(因为 IC 在看起来的极端温度下可能具有此限制)?
简而言之、我不理解10A、8A 和6.5A 的关系。