This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:TPS568215最小输入电压

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860107/tps568215-tps568215-min-input-voltage

器件型号:TPS568215

我们将在设计中使用 TPS568215。 输出为+5V/3A。

我有两个问题、

1、为了保持+5V/3A 输出、最小输入电压是多少?

2.如果输入低于+5V、此时的输出电压是多少?

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1、基于最低的 Fsw、Toff min、对于5V 输出应用、输入电压可以降低约5.8V、保留一些裕度、建议将其设置为~6V。

    2、如果输入<5V、当它低于 UVLO 时、它将不起作用、当它 介于 UVLO 和5V 之间时、如果输出分频器设置为5V、输出几乎等于 Vin、但需要注意的 是、当输出< 84%目标时、PGOOD 将输出低电平。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    Tony