This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A:器件将无法加电

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857903/ucd3138a-device-will-not-power-up

器件型号:UCD3138A

团队、  

客户正在对其电路板上的 UCD3138A 未加电进行故障诊断。 从原理图上讲、它似乎是正确的。

它们在复位引脚上具有非常低的 pull 电阻值。  我们似乎建议在 SLUA779B 中使用该器件、因此我不希望它会导致任何问题?

如果将复位直接连接到 VCC、我们是否希望器件停止工作?

谢谢

Viktorija

UCD3138ARJAR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经修改了复位建议、将2200欧姆电阻器与220欧姆电阻器推荐的相同电容器配合使用。  我们这样做是因为一些电源出现缓慢、起伏不大、这对复位效果不好。  UCD 具有内置的上电复位功能、因此如果电源快速而整齐地启动、则应始终启动。  

    由于有一个电阻器、您应该尝试将复位端下拉至接地并将其释放、以查看这是否有用。   

    我还将提到其他一些问题和可能的上电问题:

    确保在器件通电之前其他引脚未通电。  这也会通过向器件漏电来干扰上电复位。

    PMBus 接口可能未正确连接、器件实际上工作正常。 看看 PMBus 上的信号、假设这是您用于通信的信号、看看它们的样子。   

    当然、不要相信原理图-检查引脚以确保电源引脚和接地引脚上存在适当的电压。   

    BP18引脚上的电压应该非常精确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    它到底是什么? 它消耗多少电流(消耗)?
    您能否尝试更快地提升 VCC 并看看会发生什么情况?
    它可以进行通信吗? 它是否处于 ROM 模式?

    对于 RESET 引脚、R 值应为2.2k Ω、C 值应为2.2uF。

    http://www.ti.com/lit/an/slua779b/slua779b.pdf (第23页)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    客户正在查看您的建议。 到目前为止快速答复:

    • 他们确实尝试命令重置、但这并没有改变事情。
    • 它们无法通过 JTAG 进行通信。
    • 但是、它们在旁路电容器引脚上确实看到1.8V 电压。   

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这已经空闲了一段时间。  我将尝试关闭它、如果问题仍然存在、我们可以在感恩节后启动新的问题。