This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:产品从现场返回、模块出现故障

Guru**** 2533950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833458/tps56c215-product-came-back-from-the-field-with-a-malfunctioning-module

器件型号:TPS56C215

尊敬的团队:

我从现场收到了产品、分析了电源管理系统后发现 TPS56C215出现故障。 开机后、我可以听到嗡嗡声。 在对 IC 进行去焊并焊接新 IC 后、该模块开始正常工作。  IC 看起来没有油炸或损坏。  

我想知道芯片为什么会这样失败的原因是否有任何已知。

TI LMR14050SQDDAQ1为模块提供12V 输入。 输出为5V、最大负载为10A、典型工作电流为0.5A。 本产品部署在室外防水外壳中。 它已经运行了大约7个月、直到失败。 具有相同硬件的其他产品已在类似条件下部署、并且未出现故障。  

如果有办法防止今后发生这种失败,我想知道第一和第二发生了什么。  

原理图随附。

最棒的

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您是否检查了哪些引脚出现故障? 有多少电路板发生了故障?

    您可以将电子邮件留在此处、我们可以通过电子邮件进行更多讨论...

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuchang

    我给您发送了一封包含我的电子邮件的直接邮件、但未收到回复。 您的电子邮件是什么?

    我检查了输出引脚、它与接地引脚短路。 我没有检查其他内容。 我有2块电路板发生故障。

    最棒的

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    刚刚看到您的电子邮件、此主题可以关闭、我 将通过电子邮件向您提供反馈。

    裕昌