This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:通过额外的电阻器将 SENSE+连接至 Vout?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860359/lmz31520-sense-to-vout-via-extra-resistor

器件型号:LMZ31520

您好!

SENSE+似乎通过1K43在内部连接到 ADJ 引脚。

对于我的应用、ADJ 引脚和 VOUT 之间的电阻器必须>=6K

我是否可以在 SENSE+和 Vout 之间串联额外的电阻器(例如4K7)以实现这一点,而不会出现意外的侧问题?

(我了解表1在计算 Rset 时不再有效)

Thx、

Rudi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rudi、您好、我正在向模块设计团队核实他们对此的建议。 由于我们本周在美国有假期、请允许至下周更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了设计团队的反馈。 在 SENSE+和 VOUT 之间添加串联电阻不会出现问题。