This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:征求有关 TPS61022设计的建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833050/tps61022-asking-for-the-recommendation-on-tps61022-design

器件型号:TPS61022

大家好、

客户正在使用 其应用所需的两个升压电压。 一个是输出5V、另一个是7V。

是否可以对 TPS61022进行某些更改以支持高达7V 或8V 的输出(裕度)?

请就此提供您的意见吗?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我是否可以知道每个通道的输入电压范围和输出电流?

    TPS61022具有7V 集成 MOSFET。 因此、可以直接生成7Vo。 如果我知道上述信息、我可以为您找到另一个升压转换器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    最大输入电压为6V。

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    请告诉我输入电压范围、最大负载电流。

    升压转换器开关电流限制与 IO、Vin 有关。 如果没有这些信息、我无法选择器件。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我将关闭该主题、因为没有收到您的任何回复。 如果仍有任何疑问、您可以发布新主题。 谢谢。