This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:要求使用外部 ADC 配套器件进行 BQ21061设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860535/bq21061-asking-for-bq21061-design-with-external-adc-companion

器件型号:BQ21061
主题中讨论的其他器件: BQ25155


大家好、
客户根据建议决定使用 BQ21061、并且客户希望在不同的级电压下实现不同的充电电流。 BQ21061内部未集成 ADC。
那么、如果客户为 CC 和 CV 模式应用外部 ADC、您是否会提供有关如何根据不同电压级设置不同充电电流的设计注释? ADC 分辨率是多少?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 BQ25155、它在器件上集成了一个 ADC。