This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:关于 UCD3138应用问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860476/ucd3138-about-ucd3138-application-problem

器件型号:UCD3138

 您好朋友:

     我对 UCD3138应用有一些问题;您能帮您解决吗? 谢谢你

1、哪些 I/O 端口与软件程序更新和下载相对应;

2、如果我使用多个模块、如何设计和布线;

3 μ s、是否可以调整每个 PWM 通道的死区时间;

4、我们设计的输入电压通常介于200-400V 之间、输出为14V/28V。 您是否有任何有关此方面的数据或样片供我们参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、PMBus 端口、特别是 PMBus_CLK 和 PMBus_DATA 用于初始下载。  我们还支持 JTAG 引脚、也有一些客户使用 JTAG 引脚、这些引脚是 TCK、TMS、TDI、 和 TDO。  对于软件更新、您可以使用上述引脚以及 UART 引脚、SPI 引脚、I2C 引脚、如果您想聪明点、还可以使用几乎任何 GPIO 引脚。

    区别在于、空白 UCD 支持通过 PMBus 引脚下载 ROM、支持通过 JTAG 引脚下载硬件。  对于固件更新数据、可以使用引导闪存程序、因此、无论您巧妙地使用何种下载方法进行编程、只要您使用两个固有支持的接口下载引导闪存程序、即可将其用于更新。   

    多个模块的互连取决于哪些模块。  要执行所需的操作、您可能需要2个 UCD、1个控制 PFC、1个控制直流/直流电源、以将来自 PFC 的高电压降至所需电压。  通常、PFC 和 DC/DC 之间的接口具有:

    隔离式串行接口- PFC 上的 UART 和直流/直流上的 UART 之间的2条线路。  这可以来回传递相对较低的速度信息、包括命令。 监控数据和程序更新。   

    用于在 PFC 和直流/直流之间获取高速信息的1条或多条线路、也是隔离式的。  从 PFC 到直流/直流的交流压降线似乎始终存在、因为这需要比 UART 易于支持的速度更快。   

    当然、从 PFC 到直流/直流的高压信号也始终存在。  有时、还有一个小偏置电源、用于为 DC/DC 的有限部分供电。   

    当然、可以调整每个 PFC 通道的死区时间。  UCD3138系列产品成员具有非常复杂的 DPWM 逻辑、旨在支持多种拓扑、而我们已经扩展到支持更多拓扑。  我们可以执行从简单降压到相移全桥/LLC 组合的所有操作。   

    我建议在以下位置阅读器件数据表、尤其是《UCD3138技术参考手册》:

    http://www.ti.com/lit/ug/sniu028a/sniu028a.pdf