This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138064:有关 UCD3138064作为主机写入温度传感器的问题

Guru**** 2508765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859894/ucd3138064-a-question-about-ucd3138064-as-a-host-to-write-to-the-temperature-sensor

器件型号:UCD3138064

我将 UCD3138064配置为主控模式、然后当写入温度传感器时、我不知道要选择什么标志来确定是否找到从器件。 因为、当我写入一个不存在的从器件地址时、I2CRegs.I2CST.bit.EOM 标志被置位、I2CTXBUF 被清零。 这是为什么? 如何判断我是否找到了一个从器件?

期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 UCD 收到 NACK、它将发送 STOP 以结束消息。  因此、我建议查看 NACK。  我希望这将被设置。  或者您也有自己的答案、如果您看到 EOM 没有数据、则它必须已被 NACK。