This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM385-ADJ:LM385-ADJ SPICE 模型与 LM385-ADJ 数据表之间存在冲突

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM385-ADJ, ATL431LI, TL431LI, LM4041-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831066/lm385-adj-conflict-of-lm385-adj-spice-model-and-lm385-adj-datasheet

器件型号:LM385-ADJ
主题中讨论的其他器件: ATL431LITL431LILM4041-N

尊敬的 TI 员工

我从您的网站上下载了 LM385-ADJ SPICE 模型、在 LTSPICE 上进行仿真、并按照我所附的电路进行操作。 我发现它不起作用。 但是、当我交换 R2和 R3时、结果是正确的。

在数据表或该 SPICE 模型之间、我应该信任哪一个? 如果 SPICE 模型错误、您能否提供正确的模型?

备注:

数据表链接 -->http://www.ti.com/lit/gpn/lm385-adj--

SPICE 模型链接-->www.ti.com/.../snvmb82<--

电路图片

此致、

太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    数据表应正确。 我已经订购了一些这种类型的器件、因为我目前没有这些器件。 我可以尝试这种方法

     是否有理由使用 LM385与 LM4041-ADJ 或 ATL431LI? 我可以确认这两个器件的数据表和模型都匹配。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo

    感谢您关注我的问题。

    我从公司的最后一个项目获得了这个设计、然后我使用这个电路作为我当前项目的参考。

    我期待您的检查。

    此致、

    太阳光了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    我申请了 LM385的样片。 他们已经到达、我将在接下来的几天内验证数据表。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    器件与数据表相匹配。 我需要看看 SPICE 模型为什么不能以相同的方式工作。

    使用您发布的器件原理图、我将充满信心。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marcoo

    感谢您的帮助、以便我能够继续进行我的项目。

    另外、在您获得正确的 SPICE 模型后、我是否可以使用 LM385的这个 SPICE 模型?

    此致、

    太阳光了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun:

    我同意该模式不能正常工作。 我可以查看更正模型或删除不起作用的模型。 固定修订需要一段时间、因此我不会在下个月依赖它。

    如果您不需要 LM385的低 IQ、则可以使用 LM4041-N ADJ 或 TL431LI、它们具有工作模型和各种封装选项。

    -Marcoo