This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:如何选择自举二极管

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, PMP30549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860184/lm5176-how-to-choose-bootstrap-diode

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: PMP30549

各位专家、您好!

我的客户需要知道如何在 LM5176上选择自举二极管。 我从 TI.com 搜索并找到了一个应用手册,该手册介绍了二极管上的 I_PEAK = Cboot*dv/dt。  http://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

但我不知道如何为自举二极管选择平均电流电平。 请帮助我们了解自举二极管的 I_PEAK 和 I_AVERAGE 标准是什么? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    一般经验法则是使用平均额定值高于250mA 的二极管。 其原因是、虽然峰值驱动器强度较高(2.2A)、但导通时间很短、因此消耗的平均电流很小。 在这种情况下、自举二极管的平均电流电平也很小。

    如果您看看 PMP30549、您将看到自举二极管的平均电流额定值为0.25A。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Richard