This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:VSYS 电压不正确

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830468/bq25120a-vsys-voltage-incorrect

器件型号:BQ25120A

你好

我的客户在 samrt watch 项目中使用了 BQ25120A、现在手表被内部员工佩戴并使用进行内部测试、但碰巧6-7 SET 手表不工作、面板指示灯熄灭、首先、他们认为这是 由排气电池引起的、因此他们将 VBUS 插入充电、 但手表也不起作用、输入电流为0mA,然后他们发现 VSYS 电压不是1.8V、变为1.1V 或1.3V````、低于系统所需的最小电压、所以这是关键因素。 LDO 也更改为0V、INT 引脚我无法对其进行测试、因为没有测试焊盘、并且由于系统低于系统工作电压、它也无法读取寄存器。

断开电池并连接电池后、手表可以 自动恢复工作。  在 SYS 引脚注入1.8V 手表 也可以正常工作。

SW 引脚波形看起来正常、除了重负载波形变为空载开关波形、波形轮廓正确、在 DCM 模式下、电平正常为1.8V、故障电平为1.1V 或1.3V。 我没有保存波形、因此无法在帖子中上传。

奇怪的是、该故障是随机发生的、我们不容易重复该故障、 也不知道发生了什么。

1) 1)您是否遇到 过这样的故障?请发表一些评论,谢谢

实际上、BQ25120A 具有看门狗计时器、可以防止某个程序运行过度、 但我们发现、在电池工作模式下、Ibat 电流会导致500uA 的相对高阻态模式、这是客户无法接受的、因此在软件中、他们将 CD 引脚拉至低电平以关闭看门狗、只需在需要 I2C 交互时将 CD 引脚拉至高电平、并在 I2C 互连完成时再次将 CD 引脚拉至低电平。 因此、我认为这就是看门狗不清除故障的原因。

2)您是否有任何方法可以节省功耗?  我还在 EVM 上进行测试、看门狗确实需要电池提供500uA 的电流

3)有什么建议可以找到根本原因?

4)要禁用 TS 功能,连接 TS 引脚超过60%Vin 是否正确? 我认为57%是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是我以前见过的问题。  

    出现此问题时、电池电压和 PMID 是多少?

    您在电池上有多少电容?

    要禁用 TS、57%应该是正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池电压和 PMID 电压均约为3.8V

    在 BAT 引脚上为2.10uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    在这里还有其他评论吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我注意到您将 VINLS 连接到 BAT。 您是否将 LSCTRL 设置为高电平或低电平、您通常是否在固件中更改 LDO 状态?

    如果 LDO 在负载开关模式下显示0V、VINLS 上的电压是多少?

    关于节能的问题、在仅 BAT 模式下、您只能在希望通过 I2C 进行通信时将/CD 设置为高电平、并在之后将/CD 设置为低电平以进入高阻态模式并省电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对此进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听说过、所以我要关闭这个线程。 回复重新打开它。