This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:推荐芯片

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28951, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859951/ucc28950-recommend-chip

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28951UCC256301

您好!

我想设计 一个充电器。 输出功率约为800W、效率超过90%。 您可以为我推荐合适的芯片吗? 和合适的结构?

谢谢。

Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能给我一些有关您的应用程序的信息吗?

    输入电压是交流还是直流? 输入电压范围是多少。 如果是交流电,您是否需要功率因数校正?

    输出电压范围和电流是多少?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的快速响应。

    输入电压为交流180~265V、输出电压为直流70~85V、输出电流为10A。 您能否推荐合适的芯片或参考设计?

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我单击"这解决了我的问题"时出错了。 请帮帮我。

    谢谢。

    Kevin Xion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    通常、这是一个两级设计、即 PFC 级+直流/直流隔离级。

    对于 PFC 级、我们建议使用 UCC28180 CCM PFC 控制器、

    对于直流/直流隔离级、您可以查看使用 UCC25630x 系列器件的 UCC28951相移全桥或 LLC 谐振半桥。

    UCC256301网页上提供了参考设计列表、您可能对此感兴趣、

    此致

    Peter