This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1832:UC1832J &放大器之间的差异;UC2832J

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1832, UC2832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860516/uc1832-difference-between-uc1832j-uc2832j

器件型号:UC1832
主题中讨论的其他器件: UC2832

大家好、

UC1832J 和 UC2832J 之间有何区别?  

我询问了这两个器件在电气参数、温度范围等方面的差异

我问是因为我的客户使用了 UC2832J、这是绝对的、我想转到 UC1832J。

请提供建议。

谢谢、

Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    这两个器件的温度范围没有差异。 最大的区别在于、与 UC1832相比、UC2832具有更多的特性:

    我希望这能回答你的问题。