This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:栅极驱动器电源的稳压器选择

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, TPS745, LP2981A, LMG1210, LP2986

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857504/lmg1020-selection-of-voltage-regulator-for-gate-driver-power-supply

器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: TPS745LP2981ALMG1210LP2986

您好!  

我使用 lp38692sd-5.0/nopb 稳压器为基于 GaN 的半桥电路中的 LMG1020供电。

在增加半桥的直流输入电压时、顶部开关的 Vgs 超过6V (绝对最大栅源电压)。

因此、如果您能向我推荐一些稳压器、其中的输出电压可调节至4/4.5/5V、以便我能够有足够的电压裕量来驱动顶部器件的栅极、我将非常感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    感谢您关注我们的驱动器。

    根据您的应用要求、TPS745是一个很好的替代方案(最大值为6V abs、50mA)、但是、我还将研究栅极电压过冲的根本原因(可能与布局相关、可能需要优化 PCB 布局)、以最大程度地减少栅极上的过冲/下冲。  

    您将在以下链接中找到其他 LDO:

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    如果您有其他问题、请告知我们、如果解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    感谢您与 lmg1020取得联系。

    1020 EVM 还将 LP2981A LDO 用于 VDD 驱动电压、帮助将栅极调节到5V 的5%。

    您能给我发送栅极波形的图片吗?

    该峰值也可能来自栅极上的探头电容、因此1020 EVM 也会部分由于这一原因超过该最大值6V。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是顶部开关(采用半桥配置)的 Vgs 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    感谢您的更新、

    在我看来、开关节点上可能存在负电压、这会对自举过度充电。 为了确认这一理论、您能否采用另一个开关节点波形、重点关注死区时间期间的任何负电压以及高侧电源(VDD 开关节点)。 要尝试快速修复、您可以在高侧 VDD 和高侧电源电容器之间插入一个电阻器、以防止在负开关节点电压期间快速充电。 该电阻器可能能够防止高侧电源看到过大的自举电源电流、该电流将高侧电源快速充电至高达 VDD+负开关节点电压。

    它用于什么应用?

    栅极振铃似乎与布局相关、您能否共享您的布局(重点关注高侧1020)?

    您是否能够使用 LMG1210 (专用 GaN 半桥驱动器)来帮助实现自举过充?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  

    感谢您的回答、

     在半桥电路中、顶部 和底部开关的栅极电源均由两个隔离式电源供电。 因此、消除了自举过度充电的可能性。

    现在、半桥连接到同步降压配置中的负载。

    顶部开关的布局。

     

    谢谢、

    Hitesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    感谢您的更新、您是否也可以共享此原理图?

    1020输出与 EPC 门之间有什么区别? 1020分离输出上似乎有4个并联组件?

    EPC 来源的深红色迹线是什么? 绿色是顶部最相邻的层吗?

    在之前的栅极波形中、为什么栅极在-6V 开始、然后在4ns 内变为0V、同时出现振铃? 通常、输出栅极脉冲从0V 变为5-6V。 您能否从原理图中告诉我您在哪里探测该波形?

    由于这是一个半桥、低侧开关会发生什么情况? 高侧和低侧是否具有具有具有死区时间的互补输出? 如果是、死区时间是多少?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  

    PCB 为4层、绿色是 GND1网络(第2层)、深红色是未以任何方式连接到顶部 FET 驱动电路的第三层。

    栅极波形从-6V 变为0V bec。 连接在顶部 FET 的栅极和 GND1之间的探针实际上是反相的。

    PCB 中的探针连接在底层栅极和源极引脚后面的焊盘之间、通过过孔进行连接。

    是的、顶部和底部开关的栅极脉冲与50ns 的死区时间互补。

    此致

    Hitesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hitesh、

    如果低侧开关布局看起来像 高侧、那么我就不需要评论了。 在高侧、我将移除所有铁氧体磁珠、并将1020输出直接短接至栅极(也适用于低侧)。  FB 在高频时的阻抗似乎过高。 我们建议在每个分离输出上使用2 Ω 0201或0402电阻器、以帮助实现振铃。 但是、我想看到一个波形、其中猪尾在栅极信号的顶层和0欧姆电阻器。

    当栅极 FB 焊盘位于顶层时、为什么需要使用电路板底部探测栅极至源极焊盘? 我的建议是尝试找到一个靠近高侧 FET 源极的 GND1点。 然后使用尾纤探头测量。

    另外、2层绿色接地回路应包含 EPC 的整个驱动器和源极引脚。 您使用的是什么 EPC? 基板引脚是否以低电感连接到源极引脚?

    您知道平均负载电流和峰值负载电流是多少?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    实际上、我先前上传的 Vgs 波形是通过仅使用0402封装尺寸的2欧姆电阻器替换铁氧体磁珠而获得的。

    OUTH 和 OUTL 各连接一个电阻器(PCB 中的两个电阻占用空间是当前未使用的额外电阻占用空间)。

    我已经浏览过 TPS745的数据表、但最大输入电压范围为6V。

    如果您建议使用另一个线性稳压器、该稳压器可处理大于10V 的最大输入电压并为 LMG1020提供严格的电压调节、我将非常感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    感谢您的更新。

    查看用于 VDD 驱动电压的 LP2981A LDO (位于1020 EVM 上)、该电压有助于将栅极调节到5V 的5%并允许高达16V 的输入。

    在测试此解决方案的同时、我认为此主题已解决。 请重新发帖让我知道这是否有助于解决6V 问题以及振铃问题。

    此外、您还可以添加更多 VDD 电容以稳定电压(1uF 以支持470nF 馈通电容、该电容已经存在)。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、

    LP2981A 是一款固定输出电压稳压器、但我需要一个可调电压稳压器。  

    如果您可以建议使用 TI 的任何可调节 LDO 稳压器、这对我非常有帮助。、它与 LMG1020兼容。

    谢谢

    Hitesh Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    LMG1020通常采用5V、但在 lmg1020数据表第4页的建议工作条件下可接受低至4.75V 和高至5.4V 的电压。

    任何支持该范围并调节至5%的可调稳压器都与 LMG1020兼容。

    请告诉我以下 LP2986 LDO 是否符合可调电压要求。

    在更新电路中的 LDO 后、请随时通过私人消息直接与我联系、以便我们可以将其脱机、以便我可以深入了解布局以了解振铃的来源。

    谢谢、