This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:VIN 关闭时、流经 VOUT 的泄漏电流是多少

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS22919, TPS22916, TPS22917

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859867/tps22919-what-is-leakage-current-through-vout-when-vin-is-off

器件型号:TPS22919
主题中讨论的其他器件:TPS61240TPS22916TPS22917

您好!

我们正在设计2F 5V 超级电容器充电器、我们将 TPS61240用于3.3V 至5V 的升压转换器、然后放置了电阻器来控制为超级电容器充电的电流。 但是、当我们在超级电容器充满电后关闭电源时、需要避免从电容器到 VIN 的反向和泄漏电流。 我们正在考虑使用 TPS22919器件、因为其泄漏电流非常低2nA。

1) 1)那么、我的问题是、我们是否可以将此负载开关 IC 用于我们的应用??

2) 2)如果我们移除(关闭) VIN 电源以关闭负载开关(TPS22919)、流经 VOUT 引脚的泄漏电流和反向电流是多少?   由于内部 MOSFET 体二极管,VIN 处是否存在任何电压?  

3) 3)我们必须避免超级电容器放电、泄漏电流和流经 VOUT 的反向电流、另请建议是否有其他可用选项。

4)请查看下面的方框图以了解更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayjit、

    TPS22919没有反向电流阻断形式。 我想对于您的应用、该器件将无法工作。

    您是否了解过 TPS22916?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shreyas

    感谢您提供这些信息,但在 TPS22916中,如果  没有导致反向电流向流动的输入,体二极管将从 OUT 传导到 IN?

    因为在 MOSFET 之前的方框图中有反向阻断部分、从 OUT 改为 IN。 我们不清楚它的组成 是什么?

    在数据表中,关断电流是反向电流对吗?

    在关断电流规范中,根据 VOUT=GND 给出的所有电流值,但在本例中,电容器处于输出状态,因此在没有输入时输出5V,在该情况下,关断电流是多少?

    由于 QOD 部分没有内置电阻器、TPS22916CN 的关断电流是多少?

    另外,您能否根据我们 的工作温度为105°C 的应用建议使用类似的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayjit、

    TPS22916具有始终接通 RCB。 这意味着只要达到反向电流阈值(Ircb)、器件就会阻断反向电流。  

    关断电流不是反向电流。 关断电流是在器件禁用且 Vout 保持在 GND 时流入器件的电流。

    反向电流是从流出流入的电流。

    图中的反向电流阻断块是内部电路、可实现始终开启的反向电流阻断。

    TPS22917是一款类似的器件、工作温度可达到105°C。