This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138的引脚阻抗问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826937/ucd3138-questions-of-pin-impedance-of-ucd3138

器件型号:UCD3138

各位专家:

我们知道 UCD3138的某些引脚是多功能引脚,例如 DPWM.UART,它可以设置为 GPIO,但我们不知道这些引脚在设置为输入/输出 GPIO 时的引脚阻抗是多少?

我想知道 GPIO 的方向是否 会影响测量阻抗的结果?  

另一个问题,每个引脚上是否有 ESD 二极管,对吧? 它是否会影响我为判断合格/ ng IC 而测量的引脚阻抗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    工程师正在对此进行研究、并将作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会针对电源轨外部电压超过0.3伏的阻抗制定任何规格。  这取决于您使用电压表施加的电压和极性。  如果引脚配置为输入、则通常具有非常高的阻抗。  几十兆欧。  如果将其配置为输出、则其阻抗将低得多。 它将能够驱动数据表中指定的4毫安或以上电流。  该规格来自对内部电源总线、温度等的限制、而不是对阻抗的限制。   

    大多数引脚上都有 ESD 二极管、除了某些 PMBus 引脚在顶部没有二极管的情况下进行设置、因此您可以让总线进入 UCD、而 UCD 未开启。  但是、ESD 二极管不用于向电源为3.3伏的器件传输5伏信号等应用。  如果您尝试这样做、可能不会很好地工作。  您需要使用外部保护二极管来实现这种效果。   

    请注意、EADC 引脚和 ADC 引脚的阻抗较低。  EADC 有一个缓冲器、其阻抗在数据表中。  ADC 具有泄漏电流、每次采样时需要对电容器充电。  因此、它的输入阻抗是采样率的函数。  采样频率越高、阻抗越低。  我们建议您将其视为具有1K 欧姆的输入阻抗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢 您的回复!

     当我们测量引脚阻抗以判断 NG IC 时、您是否会建议 IC 具有/不具有电源电压?

    原因是什么?

    实际上,我们有一个看起来是坏的 IC,我们认为故障症状 是在逻辑门上,对于那些能够设置多功能引脚的逻辑门,

    我们 不能通过测量的引脚阻抗观察到该引脚上的任何异常、您能就此案例向我们提供一些建议吗?  我们想做 FA  

    对于 TI 故障分析规则、如果我们没有任何异常数据、则无法接受此 IC、对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您肯定希望器件加电以测量阻抗。  

    您看到了什么故障? 如果您能告诉我、我可能会帮助您调试它、并告诉您是否应该返回它。   

    如果您怀疑某个引脚出现故障、并且可以进入 ROM 模式、只需通过在 ROM 模式下使用内存调试器写入 I/O 稳压器来验证该引脚是否可以拉高和拉低。  如果是 I/O、请查看您是否能够以相同的方式读取正确的值。  不要使用电压表、它会将未知电压置于未知方向、而是在该处放置一个电阻器、然后查看它是否可以上拉或下拉引脚。  典型的示波器阻抗为10兆欧、如果是输入、则应下拉引脚、这不会有问题。  那么、如果您使用示波器、可能尝试1兆欧将其上拉?  对于输出、它应该能够将1K 欧姆的电阻拉高或拉低得多。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    实际上, 我们 有一个案例 , 即 pin17设置了用于风扇控制的 GPIO 输入;pin17检测到偏移1V 导致 PSU 关闭,而这个问题在我们更换了全新的 UCD3138后得到解决。 此 IC 的引脚阻抗与其他 IC 相同,我已经编写了一些代码 来测试此引脚的上拉/下拉能力,这是可行的(我将 DPWM0B 设置为 GPIO 输入,将 DPWM0A 设置为 GPIO 输出,如果 DPWM0B 检测到高电平,DPWM0A 将点亮插座板上的 LED)  

    在此情况下、我还能做些什么、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我错过了这个回复消息。  因为它很长、所以我将关闭它。  如果您仍有疑问、请打开另一个问题