This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:高侧驱动器信号能否以接地为基准?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857521/bq24650-can-high-side-driver-signal-be-referenced-to-ground

器件型号:BQ24650

我有兴趣使用 BQ24650来驱动降压转换器、但我不想直接使用 MOSFET、而是希望让它驱动具有低侧和高侧信号输入的半桥电路(EPC9201)。 高侧驱动器信号以半桥电路中的接地为基准、但 BQ24650在高侧驱动器上具有电平转换器。  BQ24650高侧驱动器是否可以以接地为基准(例如 PH 引脚接地、BTST 引脚接5V)、以便这两个电路可以一起使用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您好、

    没有真正的电平转换器、而是自举电容器和二极管。 通常、降压转换器的此自举以相位节点为基准。  

    此配置尚未验证、但可能会验证。 某些保护可能会跳闸。

    您尝试对该外部电路执行总体操作是什么?

    您如何驱动充电器的 FB?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    感谢你的答复
    我希望通过外部模块减少组件损耗、并对反馈方法使用相同的反馈。

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Steven、

    好的、明白了。 是的、那么这可能是可行的。 您可以将 PH 连接到 GND 以 HIDRV 接地为基准。

    此致、

    Joel H