This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:请帮助检查双特征应用

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23881, TPS2378EVM-602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860225/tps2372-please-help-to-check-dual-signature-application

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS23881TPS2378EVM-602

您好专家、

对于此数据页20、PSE 使用2个不同的 RJ45还是2个不同的通道?  

我们担心2个 PSE 通道的 VDD、TPS2372 (PD1)的 VDD1和 TPS2372 (PD2)的 VDD2连接在一起。

PD1完成握手后、PD2的 VDD2将上拉至54V、这将使 PD2握手失败。 如所附的波形。

通道3完成握手和上电、同时将通道上拉至54V。

我的推理是否正确?

e2e.ti.com/.../UpgradingIEEE802.3atandNon_2D00_StandardHighPowerPSESystemtoIEEE802.3btCompli_2E00__2E00__2E00_.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我记得看一下您的原理图、您在每个 PD 的 RTN 上的二极管是正确的吗? 如果您没有二极管、那么是的、您说的是正确的。 但是、如果每个 PD 的 RTN 上有二极管、则 PD1上的 VDD-RTN 电压不应到达 PD2。

    这意味着唯一的另一种方法是 PD 前端的电压、但我还记得、在原理图中、您有二极管电桥、因此这不应该成为问题。

    发生这种情况的唯一方法是您的原理图绕过二极管电桥或串联 RTN 二极管。 您能帮助调试一下吗?

    否则、正如我在上一篇文章中建议的、您可以使用 TPS23881、因为 PSE GUI 可以直接告诉您它在每个通道上看到的分类/检测。

    此外、您还可以采用 TPS2378EVM-602、该器件具有与您的设计类似的配置(串联 RTN 元件和二极管电桥)。 您能否使用此 EVM 测试您的 PSE 以查看您是否对该 PSE 有问题?