This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:我需要该稳压器的实际功耗。

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860292/lm2676-i-need-actual-power-dissipation-of-this-regulator

器件型号:LM2676

大家好、在我的设计中、我使用 了 LM2676S-ADJ 开关稳压器。 我的应用输入电压为24V、输出电压为14.2。

我需要以下信息:

结温(Tj)

2.环境温度(Ta)

 3.θJA =θ ja (结至环境)

4.实际功耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我相信您可以使用产品网站上的 webench 来了解 IC 温度的表现

    http://www.ti.com/product/LM2676

    如果您在上面的产品页面上向下滚动、它位于右角

    谢谢

    -Arief