This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73606:征求有关 LM73606设计的建议

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860288/lm73606-asking-for-the-recommendation-on-the-lm73606-design

器件型号:LM73606

大家好、

客户正在寻找 LM73606设计、客户希望使用 RT 引脚更改开关频率。

客户希望使用可调电阻、可调电阻器上存在电压限制。

您是否会建议 RT 输出电压? 最大 RT 输出电压是多少?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常运行期间、RT 电压大约为1V、最大值不应超过5V

    谢谢

    -Arief