This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14006:电流 IC 的跳变量是电流限制的含义是"RMS"还是"Peak "?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860261/lmr14006-is-the-amount-of-current-ic-trips-the-current-limit-meaning-rms-or-peak

器件型号:LMR14006

大家好、团队成员。

请在下面告诉我吗?

对于 LMR14006、电流 IC 的大小是否超出了电流限制、即"RMS"或"峰值"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是电气特性表的峰值电流限制

    谢谢

    -Arief