This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:BQ25887芯片是否需要 I2C 来使用它?#39;s 自动电池平衡功能?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860209/bq25887-is-i2c-required-for-the-bq25887-chip-to-use-it-s-auto-cell-balancing-ability

器件型号:BQ25887

大家好、我想知道 BQ25887RGER 是否需要 I2C 输入来启用其自动电池平衡功能。  我还想知道(在芯片不需要 I2C 即可启用自动电池平衡的情况下)、芯片是否可以在没有任何 I2C 输入的情况下运行。

-Jeremy Sklute

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    该充电器包括电池平衡功能、在没有 I2C 的情况下以默认设置运行。  您可以通过在设置之后查找(derfault)通知来确定每个 I2C 寄存器的默认设置。

    此致、
    Jeff