This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:为 Xilinx Ultrascale+器件 XCKU11P-1FFVE1517I 寻找 PMIC 解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS65218, TPS65023, TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859810/tps650864-looking-for-a-pmic-solution-for-the-xilinx-ultrascale-part-xcku11p-1ffve1517i

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS65218TPS65023TPS650861

您好!  

正在为 Xilinx 的 Kintex UltraScale+器件 XCKU11P-1FFVE1517I 寻找 PMIC 解决方案。

我也找不到 WebBench archetect 的任何建议。  

如果有任何 PMIC 建议和参考设计可用、请告知我。  

我刚刚使用 TPS650864开始该线程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

     根据具体的电源要求、我们建议使用 TPS650861/TPS650864x 器件、TPS65023或 TPS65218。  您是否有关于您需要什么的信息?  

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chedthan、

    请参阅随附的方框图、其中显示了我们针对(1)仅 PMIC、(2) PMIC +分立式混合方法提出的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brain、感谢您的帮助、我将从 TPS6508641器件开始、我是否获得任何参考设计和评估配套资料 w.r.t TPS6508641TM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chedthan、

    此处提供了适用于 TPS650860的评估模块。 TPS650860与 TPS650864x 器件相同、具有不同的一次性编程、因此 IC 变更会将其转换为 TPS6508641 EVM。 我们没有适用于 Kintex FPGA 的特定参考设计、但 此处提供了使用 TPS65086x 的 MPSoC 参考设计。  

    此致、

    Layne J