This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:6.3W LED 故障问题

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826103/tps92691-6-3w-led-fail-issue

器件型号:TPS92691

你好

   客户发现我们的6.3W LED 设备无法正常工作。 但55W 器件似乎可以。它们会在 EVM 板上进行一些修改、如附加的电路 BOM 值。

但 PR16更改为150k 和 PR22 POP。 仅使用 IADJ (模拟调光)。

如果有客户可以尝试、请检查电路和波形。

如果此解决方案不能支持 CV 模式,他们可能会考虑更改解决方案。 对6.3W LED 故障问题有任何意见?谢谢。  

 

我们的器件规格如下所示。

  1. LED 55W;CV 模式24V、2.26A
  2. LED 6.3W;CV 模式24V、0.26A

 

BR

Patrick

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

       客户 发现、它似乎触发 OVP 以实现 LED 6.3W。  

        OVP 引脚电压超过1.24V。 您能否告诉我们为什么要进行 OV?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

         客户使用 TPS92602 EVM 板来实现升压到电池架构、以满足我们的要求。

    但 VLED/ILED 波形在 PWM 50%占空比下看起来很奇怪。

    输入电压:DC24V、LED 输出电压:DC24V、LED 电流:最大2.5A CV 模式控制。

    1. LED 55W;CV 模式24V、2.26A
    2. LED 6.3W;CV 模式24V、0.26A

    50% PWM 占空比

    100% PWM 占空比

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这里有很多数据需要消化。  请给我们几天时间、以便就此问题再次与您联系。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将回答 TPS92691、因为我负责该部件。  您必须将 TPS92602重新发布为单独的帖子、因为它们是两个不同的部分和问题。  因此、可以将其路由给合适的应用工程师。

    对于 TPS92691: 输入电压范围是多少...我在原理图上看到标称值为24V?  CV 是什么意思?  这是一个电流控制器。

    我们是否可以对 OVP 引脚电压进行示波器捕获、以验证它是否使 OVP 跳闸并放大到 OVP 的上升沿。  

    我们无法使用您在此处捕获的原理图读取任何值。  我们可以获得更好的原理图文件吗?  

    一般而言、它可以设计为在两种情况下都能正常工作。  您在这里提到 OVP 是个问题、这让人非常困惑。  它们是否使用相同的 LED?  什么是正向 LED 电压?  您提到两个器件都是24V 电压...这是令人困惑的部分。  两者的输出电压应相同。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们没有收到您的回复、因此我们相信您可能已经解决了问题。  该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan