This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:TPS7A39

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860425/tps7a39-tps7a39

器件型号:TPS7A39

您好、先生、

我们是否有正到负 LDO 解决方案(非直流/直流模式)?

输入:1.8V。

输出:-2V ~-5V

输出电流:100mA ~ 200mA。

低静态电流。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    不幸的是、我们没有。 我们确实有一些反相 电荷泵、但对于这些 Vou T=-VIN。 应用程序需要什么?

    此致、