This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:建议工作温度与最高工作温度间的关系

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40305, TPS40345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858739/tps40345-recommended-operating-temperature-vs-max-operating-temperature

器件型号:TPS40345
主题中讨论的其他器件:TPS40305

TPS40345建议工作温度低至-20C。 TPS40305的建议工作温度低至-40C。 两个结的最大额定值均为-40C。

TPS40345是否可以从冷启动而不出现任何异常行为、工作曲线仅从-20°C 开始定义?

TPS40345的工作曲线和方框图与 TPS40305几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon、

    让我找人来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dillon、

    除了工作温度范围外、TPS40345和 TPS40305完全相同。  如果您需要-40°C 的工作温度、则应使用 TPS40305。  TPS40345规格不保证低于-20°C