This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:TPS23753电源通信问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832398/tps23753a-tps23753-power-communication-question

器件型号:TPS23753A

你(们)好,先生  

我测量下图中有关初始上电状态的 POE 电压。 TPS23753APWR 规范中蓝色线的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen Bogey、

    感谢您的提问。 如果这是1类 PD、这可能不是问题、但如果是2类 PD、则这是问题。  

    此外、我想知道您使用的是哪种 PSE 器件以及类型1或类型2?  

    谢谢!

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    是否有此主题的更新?

    此致、

    Michael Pahl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    你(们)好,先生

     

    我不确定哪种类型、但我知道 R51从我们的电路放置在 CLS 的90.9Ω Ω 上。 分类级别应为3。

     

     


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    感谢您的回答。 在本例中、3级将是您的 PD 的1类。

    您知道 PSE 的类型吗?

    或者、您是否知道电源设备可以发送多少功率? 15.4W 或30W? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    是否有此主题的更新? 我们在一周内没有听到您的任何消息、我希望确保您拥有成功完成您的项目所需的一切。  

    此致、

    Michael Pahl