This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:连接到 MODE 引脚时的 PG 电压范围

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859254/tps53515-pg-voltage-range-when-connect-to-mode-pin

器件型号:TPS53515

您好专家、

根据下表、将 MODE 引脚连接到 PGOOD 会使 TPS53515在 FCCM 模式下工作。 但是、PGOOD 可上拉至不同的外部电源轨。 我想知道、在本例中、PGOOD 是否存在任何电压限制。 对于不同的 PGOOD 电压、我们是否需要为不同的 PGOOD 电压选择不同的电压?

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    PGOOD 上的绝对最大电压为6V。    用于模式检测的 PGOOD 的上拉电压无关紧要。   如果您需要3.3V 上拉电压、请使用电阻器对 VREG 电压进行分压。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。  

    如果上拉电压为1.2V 或更低、该怎么办? 它是否仍然有效? 如果上拉电压低于逻辑高电平阈值、恐怕模式检测将失败。  

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    MODE 引脚在时需要高于2.5V 才能在 FCCM 中运行。   

    您可以使用上述配置获取1.2V PGOOD 上拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    2.5V 呢? 数据表中对此并不明确。 建议添加一些注释。

    此致、

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已添加到我的数据表更新列表中。

    谢谢

    David