This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:SOA 和最大 Cout

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834947/tps25982-soa-and-max-cout

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:LM5069

在 Vin=24V 下运行的 TPS259827的 Cout 最大值是多少? 我已经在论坛上看到这个问题,但讨论是私下进行的。  

您能否提供一个包含内部 FET SOA 的图?  

对于工业24V 电压轨、OVLO >=26V 将是一项非常有趣的功能! 我们的发展蓝图中是否有这样的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reimer、

    如果负载在启动期间仅为纯容性负载、则 Cout 的大小没有限制。  您可以增大 dv/dt 电容值以降低 Vout 压摆率(从而减小浪涌电流)、从而支持大 Cout。

    目标 Cout 是什么?

    我们不会为任何集成器件提供 SOA 数据,因为我们始终通过内置过热保护来确保器件保护。

    如需路线图、请向我发送电子邮件。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    我们(Hanno 的工业客户)目前正在开发新的通用电源。

    对于 IEC 62368-1、该电源应具有6个独立的输出电压、这些电压具有电子保险丝/热插拔特性

    • 我们的电流系统(具有外部 FET 的控制器)用于开启最大容量 4700μF μ A。
    • 此外、在开启时、我们假设负载电流为24V/24Ohm = 1A。
    • 因此、导通具有欧姆(=>1A)和电容(=>1 4.700µF μ F)分量。

    对于 TPS259827LNRGE、我们考虑了6A 的电流限制、 可以实现 高达9A 的短期电流(大约50ms)。

    到目前为止、我们使用的是 PSMN7R6-100BSE。
    如果不概述 SOA、我们目前无法评估 IC 的限制

     TPS259827LNRGE 能否开启4.700μF Ω/1A 负载? 限制在哪里?

    此致

    Ralf

    koerfer.ralf@scheidt-bachmann.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    欢迎使用 E2E、感谢您分享信息

    我们有设计计算器、用于在启动期间检查负载边界。 可从 http://www.ti.com/product/TPS25982/technicaldocuments 获取

    如果您有任何疑问、请使用该工具并告知我。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    使用 Excel 工具和图53 (数据表第34页)、最大 输出容量。

    • 当 VIN = 24V 且负载电流约为0.5A  =>最大值时 输出电容约为265μF μ F (@CDV/dt = 10nF)。
    • 当 VIN = 12V 且负载电流约为0.5A 时、 =>最大值 输出电容 约为1,800μF μ F (@CDV/dt = 22nF)。

    对于我们的应用、这些值太小、 我们继续采用 LM5069。

    此致

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralf、

    明白。

    一种方法是使用 PG 信号来启用下游负载 、以便在启动期间负载将纯容性负载、可以使用适当的 CDV/dt 进行处理。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、


    感谢您的反馈信号。
    • 对于 TPS259827、IOUT = 0A 时的最大值为 600μF 接通电容。
    • 在我们的应用中、我们需要更高的性能。

    该电子保险丝是一个非常有趣的 IC、尤其是在 IEC 62368-1认证方面。
    如果德州仪器未来能够在其产品计划中包含一个更强大的版本、那将是一件很棒的事:
    理想  情况下具有集成 FET 和增强型 SOA:
    • Vin = 28V 建议、绝对最大值 35伏
    • Iout = 15A
    • COUT =最大值 2,000μF μ A、附加 ILOAD = 0.5A

    请关闭 TT。

    此致
    Ralf