你好、
我正在为9节电池组处理 BMS。 我已经让其他 AFE 功能正常工作、但电池平衡似乎不起作用。 下面是我的原理图: 
为了进行测试、我在电池1上启用了电池平衡、电路板处于空闲状态(不充电或放电)。 20分钟后、电池1中的电压不变、这意味着功率不会通过 R54耗散。
这个原理图上的值是我在电路板中使用的值、我已经仔细检查了这个值。
外部 FET 似乎打开、因为每当我打开电池1上的电池平衡时、我就可以使用万用表测量 R54两端的电压。 我应该从 R54获得的电压与电池电压(3.50)相同、对吧? 但问题是、我得到的电压波动;这里是我在 R54上得到的波动值(电池1为3.50V)
| 1.83 | 2.78 | 1.79 | 2.69 | 1.89 | 2.54. | 2.16. | 2.37. | 2.46 | 2.16. | 2.68 |
| 1.80 | 2.75 | 1.80 | 2.63 | 1.97 | 2.48. | 2.27. | 2.30. | 2.55. | 2.08 | 2.74. |
| 1.88 | 2.79 | 1.78 | 2.71. | 1.84 | 2.58. | 2.07 | 2.42. | 2.39. | 2.22. | 2.63 |
这些值似乎每11个周期重复一次。 我有什么建议可以解决这个问题?