This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59284:PWM 调光

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835046/tlc59284-pwm-dimming

器件型号:TLC59284

大家好、团队、

我与一位工程师合作、他对如何使用 TLC59284调暗其16段 LED 而不使用外部电路有一个有趣的问题。  

虽然电流通常通过 IREF 引脚上的外部电阻器来设置、但是否可以使用发送到空白引脚的 PWM 信号来调暗 LED?

工程师注意到、这适用于2kHz PWM 信号、但是、我们想确认这是否正常、是否有任何负面影响?

谢谢、

Javier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

        我将对此进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

        当所有 LED 同时调光时、这是可以的。 但是、 如果 每个通道的调光模式(例如、调光速度)不同、则需要更新控制数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

        还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    谢谢、这很有帮助。

    如果我们有任何问题、我会告诉您。

    -Javier