This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:行为

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/855195/tps62125-behavior

器件型号:TPS62125

我将在新项目中使用 TPS62125。 迄今已组装了六块电路板。 所有这些都可以正常工作、但有些则显示出意外行为。

原理图如下所示。 输入电压为12.4V、输出电压为4V。 最大电流为55mA。 L3值为10uH。

因此、数据表第11页的公式显示、峰值电感器电流应为271mA。

由于我的电路的最大电流小于峰值电感器电流的一半、因此控制器应始终以省电模式(PFM)运行。

这是我在初始测试中观察到的结果。 下图分别显示了具有标称和最大电荷的 SW 引脚上的电压。 TPS62125将按预期生成320ns 的单个脉冲。

但是、某些 TPS62125在标称电荷下会生成2个连续脉冲、如下所示。

遗憾的是、我没有电流探针来监控电感器的电流。  

这种情况显然不会影响 TPS62125的性能、因为输出电压和纹波保持在预期水平。 但是、如果有人能够解释导致这种意外行为的原因、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    可以有双脉冲。  如果 FB 引脚上的反馈电压在开关电流达到0A 之前降至迟滞阈值、则将生成第二个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。 发生这种情况的原因是什么? 电流很小、电感器不应因此而快速放电。

    数据表中是否告知了迟滞阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到数据表中存在阈值差异。  您能否发布显示电感器电流和反馈电压的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我现在要关闭这个线程。  如果您有其他波形、您可以随时重新打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找电流探头。 只要我有波形、我就会发布波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我现在要关闭这个线程。  我已确认这是一种可能的预期行为。  IC 内部没有任何东西可以防止在某些应用中出现双脉冲。