This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:其他问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859612/tps546c23-miscellaneous-questions

器件型号:TPS546C23

您好!

 

问题1.

我的客户希望为 PMB_DTATA 引脚使用1Kohm 上拉电阻器。

PMB_DATA 引脚是否具有1k Ω 上拉电阻的足够驱动能力、以确保 PMBus 规范指定的电压?

 

问题2.

PMB_DATA 引脚和 PMB_CLK 引脚上的输入电容分别为多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、明天将询问团队审核并向您提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    1)根据 TPS546C23数据表第9页电气规格表的"PMBus 接口"部分、PMBus 引脚能够驱动最大0.4V 的电压、上拉电流为4mA。  它们是否支持1k Ω 上拉电阻取决于端接电压。  对于4.4V 或更低的端接电压、可接受1k 上拉电阻;对于高于4.4V 的端接电压、TI 不保证所有器件在所有温度下都能够在 PMBus 引脚上可靠地生成有效的"低"电压。

    2) 2) TPS546C23将 PMB_CLK 和 PMB_DAT 引脚的电容典型值为1pF、最大值为2pF、并将电容值加载到 AGND。  这远低于最大10pF 的 SMBus 规格。