This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:适用于 TPS 25982的电容值

Guru**** 2529110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/860329/tps25982-for-capacitance-values-of-tps-25982

器件型号:TPS25982

您好!

TPS 25982的 Cout 是否可以通过过流值进行更改?
例如、当 ILIM = 6A 或 ILIM = 15A 时、我能否更改 Cout?

我们正在考虑减小电路的比例。

此致、

任中山