This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62822:FET 问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827841/tps62822-question-for-fet

器件型号:TPS62822

大家好、团队、

我有一个有关 TPS62822 FET 的问题。

(1)当 EN 引脚为低电平时、VIN 引脚没有输入时、上部和下部 FET 栅极驱动引脚是否会变为高阻态?

(2)是否有通过监控开关节点电压或 FET 栅极驱动电压来防止流经电流的功能?

(3)我们认为没有升压电容器、并且主开关使用了 PchFET、但在查看数据表 P7方框图时、上 FET 和下 FET 列为 Nch。 使用哪种 MOSFET?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    您能否就您的请求提供更多的背景信息?您是否担心漏电流或不必要的电流流经功率级对器件造成的损坏?

    同时、我将检查此器件中使用的 FET 类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bjoern、

    客户担心由于流经功率级的电流不必要而导致器件损坏。

    只需确保现在客户电路板上没有问题。 客户在使用新 IC 时需要提出问题。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    TPS62822使用两个 N 沟道 FET。 当器件未切换时、两个 FET 都保持在保存状态。
    此外、虽然 Vin 为零、 但无论如何也不存在任何  FET 状态的电流流动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bjoern、

    对于(2)、是否有电压监控功能? 我认为电压没有函数、但我想再次检查。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    该器件具有 UVLO 功能、可禁用低于特定输入电压的开关并防止电流流过功率级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于没有其他问题、我将关闭此主题。 否则、如果出现其他问题、可以重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭该主题。 感谢您的支持!!

    此致、
    Satoshi Yone