This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36011:可以#39;t 修改 IR 模式下的 LED 电流

Guru**** 2511285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857973/lm36011-can-t-modify-led-current-in-ir-mode

器件型号:LM36011

您好 TI

如何在 IR 模式下修改电流存在一个问题。

例如:

I2C_W (0x01、0x15)//设置红外驱动;选通启用;选通类型=触发电平

I2C_W (0x02、0x14)

是此模式下由选通信号占空比?控制的光亮度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、lihao、

        在 IR 模式下、目标 LED 电流等于 LED 闪存亮度寄存器中存储的值(0x03位[7:0])。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    祝你度过美好的一天!