This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:TLV62585PDRL

Guru**** 2384090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62585
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/856913/tlv62585-tlv62585pdrl

器件型号:TLV62585

HII 我正在 使用您的 TLV62585PDRL 在我的设计中对1.2V 进行核查、我附加了设计 JPEG  

根据数据表、我假设输出端电压为1.2V、但我得到的是2伏、我检查了反馈引脚上的电压、我得到的是1V  

根据数据表、我希望获得0.6V、以便在输出端获得1.2V 电压  

我的设计中是否有任何需要更改才能获得1.2V 电压,我的电路需要1.2V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    我看不到原理图有任何问题、Vout 应调节到1.2V。

    VFB 引脚应为0.6V、而不是1.0V。 您能否检查车身标识? 应为1BP。 如果问题仍然存在、请尝试更改器件并重新检查 VFB 电压。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    您的问题是否已解决? 如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 非常感谢您的支持  

    没有、我没能得到1.2、我更换了部件、输出仍然是2.1、反馈是1V。

    BP 的意思是什么?

    我应该说、我将 PG 悬空会影响电路吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    VFB 引脚电压应为0.6V、而不是1.0V。 器件主体标识应为1BP。

    您可以共享布局吗?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    您是否检查了器件体标? 您能否共享布局的屏幕截图?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HII Excel
    您会按身体标记测量什么  
    在哪里可以看到它?
     我做了一个实验 ,我根据我发送给您的阻抗通过电线连接外部 PCB 上的 tlv62585 ,并连接了实验室电源的3.3.3.3V 输入  
    我没有将任何负载连接到组件我在输出端得到1.7v、检查了 FB 引脚并在那里测量了1v 而不是0.6v?
    我连接 了 显示布局 的 jpeg,但我使用 电线连接了 tlv exnaliny,它没有为我提供所需的电压,感谢您的帮助  

    בתאריך יום ד׳、20 בנוב׳2019 ב-11:31 מאת TI E2E 支持论坛-自动发送电子邮件<noreply@mail.e2e.ti.com

     

    来自 TI E2ETm支持论坛的消息
    Texas Instruments

     Excel Regidor 回复 了 TLV62585:TLV62585PDRL

    您好、您是否检查了器件体标? 您能否共享布局的屏幕截图?

    此致、

    Excel

     

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

     

    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处

     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。

    RefID:246cd622-5d70-479b-a8e4-76742125eb00

    אזור קבצים מצורפים μ A


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    您可以检查器件顶部的器件主体标记。

    我无法对输入、输出电容器和反馈电阻分压器进行解密。 以及这些组件如何连接到 GND。 您是否遵循数据表中所示的建议布局? 请参阅下图。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 很棒,我会检查布局,但我会说什么”  

     我  根据我发送给您的网格通过外部 PCB 上的 tlv62585布线 、并从实验室电源连接了3.3.3.v 输入  
    我没有将任何负载连接到组件我在输出端得到1.7v、检查了 FB 引脚并在那里测量了1v 而不是0.6v?
    我刚刚   使用电线连接了 tlv62585。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    不建议 将 TLV62585 和所有无源器件连接在一起、因为电线回路会产生影响器件正常运行的寄生。 如果您想在制作自己的 PCB 之前确定器件功能的特征、我建议您在 TI store 订购 EVM。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aied、

    如果您没有任何其他问题、我将关闭该主题。 您可以重新打开它、以便发布您的评论。

    此致、

    Excel