This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:关于 BQ25703A 的基本问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/834852/bq25703a-about-basic-question-for-bq25703a

器件型号:BQ25703A

你(们)好   

 我有一些有关 BQ25703A 的基本问题。  

抱歉...  我是该器件的初学者 、请告诉我这些问题。

1) 1) 关于  PROCHO 引脚    

  我们不使用此引脚, 我们需要  上拉或打开的剂量?    

2) 2) 关于 CMPIN 和 CMPOUT 引脚  

  我们不使用这些引脚。   我们需要 上拉或打开的剂量?

  * DS 表示 CMPIN 接地  如何执行 CMPOUT 引脚??  

3) 3)关于  EN_OTG 引脚  

  我们不使用 OTG 功能。   我们需要 下拉或打开的剂量??  

4) 4) 关于  ILIM  函数  

  我们了解 了 具有电流限制的 ILIM 电压设置。  。  

  但我们想知道这个 ILIM 函数、  ILIM 电流检测后会发生什么情况??  

  充电电流停止???    输入电流保持限流??  或  设备变为 高阻态模式??

抱歉... 非常简单的问题。  

谢谢、尊重

三月贾斯珀  ( Disty Sugimoto)  

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、三月:  

    1) 1) 此引脚是为笔记本电脑客户定义的、如果您不将其用于笔记本电脑、则可以使用3.3V/1.8V 上拉电阻器和10kohm 电阻器。

    2) 2) 如果不使用 CMPIN、则应连接到 GND。 CMPOUT 应 通过10kohm 电阻器上拉3.3V/1.8V。

    3) 3)关于  EN_OTG 引脚

      如果您不使用 OTG 、则可以将此引脚连接到 GND。

    4) 4) 关于  ILIM  函数  

      当您触摸输入电流限制时、充电器将钳制输入电流、如果系统负载进一步增加、充电电流将降低至、以优先为系统供电。 如果系统负载进一步增加、电池将在补充模式下工作、为系统供电。

     当您将 LIM_HIZ 引脚拉至低于0.4V 时、该器件将进入 HIZ 模式并锁存转换器。

    此致

    三国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    非常感谢。

    我理解这一个。

    谢谢、尊重

    三月贾斯珀 ( Disty Sugimoto)