This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834-SP:故障放大器的电流限制部分

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1834-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833715/uc1834-sp-current-limit-of-fault-amplifier-section

器件型号:UC1834-SP

UC1834-SP 的数据表提到故障警报输出电流为2-5 mA。 请求确认这是该部分的最大输出灌电流。

谢谢

Nandha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    最大输出电流在绝对最大值表中列为15mA。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、故障警报引脚吸收10mA 电流的任何设计都很好且可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    你是对的。

    您是否看到了一些不同的东西?

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障电流正常。 我一直在寻找线性稳压器应用的温升。 规格包括输入(23-25V)、输出(20.3V、200mA)。 使用一个外部 PMOS 元件来配置电路。 当电路在空载条件下运行时、我会看到10mA 的静态电流(相对于提及的最大值7mA)。 这是正常的吗? 此外、数据表未提及热指标(尽管"请参阅数据手册的封装部分以了解封装的热限制和注意事项")请提供所述的数据手册。 我能否使用104°C/W CDIP-16封装的通用值(结至环境热阻)?

    如果您觉得有需要、可以将对话脱机。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    您应该看到的待机电流最大值为7 mAs、因此可能有所上升。

    这个器件已经足够旧了、我不相信热性能是为它而完成的。 如果需要、我可以提交它以进行热特性分析。

    我更担心您看到的10mA 待机电流。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我重新查看了电路。 灌电流引脚(引脚12)消耗的电流为3.5mA。 这将静态电流减小至6.5mA。 希望这在数据表参数范围内。 同时、您能否对 IC 进行热表征  

    谢谢、

    Nandha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    您使用的是哪种封装?

    我需要这一点来计算热性能。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将 CDIP 软件包用于我的应用

    谢谢

    Nandha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nandha、

    我能够深入了解以前的信息。

    结果如下:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    70.6.

    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值)

    33.6.

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    52.1.

    结果- psi JT (标准数据表值)

    25.2.

    结果- psi JB (标准数据表值)

    54.6.

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值)

    9.6.  

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供信息。  

    Nandha