This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3854B:增强栅极频率与放大器;FET VDS 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854, UC3854B, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/832686/uc3854b-enhance-gate-freq-fet-vds-problem

器件型号:UC3854B
主题中讨论的其它部件:UC3854UCC28180

您好 TI 工程师。

1。

对于研究,我希望将频率提高到680k Hz。

但我参考 UC3854 技术文档设计 CT = 174pF、CCP = 10pF、CCZ = 62p。

我检查 CT 电容频率是否为400kHz。 帮助我提高频率。

2.

我发现信号 VDS 有时缓慢上升,如图所示(黄线:Vgs 蓝线:Vds)

如图所示的一般信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    无法使用具有680kHz 振荡器频率的 UC3854B。

    此部件的额定工作频率为100kHz、工作频率高于100kHz 将导致性能下降、正如您所发现的那样。

    UCC28180的额定频率为250kHz、因此更适合您的应用。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    感谢您的回答。

    我对问题2很好奇,这是相同的模拟,捕获不同的计时。

    您能不能表达发生了什么导致了这种不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 

    您会看到 FET 的缓慢关闭、因为 UC3854B 的栅极驱动输出无法在此高开关速度下执行 FET 的快速关闭。 您是否直接从 IC 驱动 FET?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 John,

    上表显示了 FET 慢速关断,但第二个图显示了 FET 快速关断。

    有相同的模拟,但捕获时序不同。

    驱动电路如图所示。

    和电路 附件

    e2e.ti.com/.../UC3854_5F00_Circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Benhsiao,

    栅极上的2 Ω 关断电阻器将尝试将过多电流灌入 GDA 或 GDB 驱动器。

    与 IC 的栅极驱动能力相比、我认为仿真模型不准确。

    此致

    John