This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220-Q1:将电流感应电路减少为单个反馈

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220-Q1, UCC28220, LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859920/ucc28220-q1-reduce-the-current-sensing-circuit-to-one-single-feedback

器件型号:UCC28220-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28220LM5032

您好!

我的客户对正在进行的项目的 UCC28220-Q1控制器感兴趣、他想知道是否可以将电流感应电路缩减为单个反馈?

他们希望实现的目标是降低成本: 他们正在开发一个80KW DCDC 转换器、这样的功率级别的电流感应电路非常昂贵、他们希望使用放置在输出端的单个电流传感器来控制2个交错降压(它将测量总输出电流)。 这是可擦除的吗?

客户对 LM5032-Q1器件有相同的问题。

此致、

Stani

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    UCC28220需要能够独立感测交错信号每个相位中的开关电流。
    它需要这样做、以便每个相位具有相同的电流值。

    如果您仅感测两个相位之和、则一个相位可能具有低电流、另一个相位可能具有较高的电流。
    这意味着电源不能在交错相位之间精确共享。

    因此、我认为 UCC28220或 LM5032不可能使用单个 A 电流传感器

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的反馈。 我将与我的客户分享这一信息。

    此致、

    Stani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    由于功率水平很高、客户计划使用霍尔效应电流传感器来进行电流测量、他想知道我们在这方面是否发现任何问题?  

    此致、

    Stani  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stani、

    霍尔效应传感器非常适合测量直流和低频、但不适合测量与 UCC28220相关的高频开关电流。 电流互感器具有多种形状、尺寸和额定电流、因此可以找到适合此应用的电流互感器。

    此致

    John