This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A 音频噪声问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830883/ucc28019a-ucc28019a-audio-noise-issue

器件型号:UCC28019A

我的客户端测试了 UCC28019A 在空载时的噪声。

测试条件如下:

VAC 220VAC/空载。

测量原型后发现有音频噪声,VCOMP 电压比正常(无音频噪声)原型低1.4V。( 正常 VCOMP:1.5~1.9V),

我在 VCC 和 ICOMP 之间添加了1.5M Ω 电阻、这可以解决测试问题。 我尝试调整 ICOMP 和 VCOMP 参数、但无法解决。 通过添加1.5Mohm、是否有任何方法可以消除 UCC28019A 的噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许成好、

    随附的文档讨论了如何使用 UCC28019A 消除空载时的可闻噪声问题。

    此致

    Johne2e.ti.com/.../UCC28019A-to-Avoid-Audible-Noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档之前已提供给我的客户、因为文件中的解决方案需要增加阻力、客户不能同意、还有其他改进方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是缓解空载可闻噪声问题的推荐方法。

    您的客户为何不同意此修复程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种情况是 MP 模型、客户不会更新 PCB 布局、只能修改外设部件值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可闻噪声是由 PWM 周期内的控制器丢失脉冲造成的。 控制器进入异步模式、随后进入栅极驱动器的大脉冲宽度。 向 ICOMP 添加小偏移信号可消除这种情况。  

    可用于消除任何空载噪声问题的其他选项非常少。

    您可以:

    (1)在 VCC 和 ICOMP 之间添加一个小电阻器

    (2)将最小负载增加到可消除此影响的值

    (3)构建低噪声电感器和更好的机械外壳

    没有其他选项

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没有数据可以证明客户设计有问题、这是由 UCC28019A ICOMP 错误引起的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此帖子、因为在2周内没有更新。

    此致

    John