我的客户端测试了 UCC28019A 在空载时的噪声。
测试条件如下:
VAC 220VAC/空载。
测量原型后发现有音频噪声,VCOMP 电压比正常(无音频噪声)原型低1.4V。( 正常 VCOMP:1.5~1.9V),
我在 VCC 和 ICOMP 之间添加了1.5M Ω 电阻、这可以解决测试问题。 我尝试调整 ICOMP 和 VCOMP 参数、但无法解决。 通过添加1.5Mohm、是否有任何方法可以消除 UCC28019A 的噪声?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的客户端测试了 UCC28019A 在空载时的噪声。
测试条件如下:
VAC 220VAC/空载。
测量原型后发现有音频噪声,VCOMP 电压比正常(无音频噪声)原型低1.4V。( 正常 VCOMP:1.5~1.9V),
我在 VCC 和 ICOMP 之间添加了1.5M Ω 电阻、这可以解决测试问题。 我尝试调整 ICOMP 和 VCOMP 参数、但无法解决。 通过添加1.5Mohm、是否有任何方法可以消除 UCC28019A 的噪声?
可闻噪声是由 PWM 周期内的控制器丢失脉冲造成的。 控制器进入异步模式、随后进入栅极驱动器的大脉冲宽度。 向 ICOMP 添加小偏移信号可消除这种情况。
可用于消除任何空载噪声问题的其他选项非常少。
您可以:
(1)在 VCC 和 ICOMP 之间添加一个小电阻器
(2)将最小负载增加到可消除此影响的值
(3)构建低噪声电感器和更好的机械外壳
没有其他选项
此致
John