This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001-Q1:LM5001-Q1设计问题

Guru**** 2519830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5001-Q1, TPS61170-Q1, TPS61170, LM5000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859771/lm5001-q1-lm5001-q1-design-question

器件型号:LM5001-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61170-Q1TPS61170LM5000

我的用例:输入:10V-14V、输出:65V、输出电流< 20mA。

我可以使用 LM5001-Q1升压模式吗? webench 显示输入电压不在范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是否需要汽车器件? TPS61170或 TPS61170-Q1可配置为65V 输出电压、与下面的原理图相似:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我选择了 LM5000、您是否有 LM5000 SPICE 模型? 我能否使用连接到 FB 的 DAC 来调节输出电压? 如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到您的图片。 但是的。 最好使用连接到 FB 的 DAC 来调节输出电压。