This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:输出抖动超出客户要求的#39

Guru**** 2524780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/858581/tps54336a-output-jitter-is-out-of-customer-s-specification

器件型号:TPS54336A

您好、专家、

我的客户使用 TPS54336A 来设计他们的系统。

VIN=15V VOUT=12V/2A、但它们发现输出电压抖动太大。

以前的设计使用陶瓷输出电容器、但现在使用的是 OS-CAP。

那么、您能否建议如何减少抖动? 如何微调补偿组件以降低抖动?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以分享原理图和波形吗? 让我们回顾一下它们。

    此外、您可以使用 Webench 进行仿真、以获得更好的补偿值。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    下面是电路和测试波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    在直流/直流运行期间、您是否有任何文档介绍 PFM 模式下的陶瓷噪声?

    我的客户需要此技术文档进行研究。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Rcomp 过大、您可以通过优化补偿值来降低抖动。

    我没有这个文档。

    肖恩