This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:最大 REFOUT 电容

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/833149/tps51200-maximum-refout-capacitance

器件型号:TPS51200

尊敬的专家:

我的客户在开机时遇到问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

DDR3终端稳压器的更多信息
REFOUT 输出引脚的建议电容为0.1uF。
是否可以更改为10uF?

稳压器输出电压
稳压器本身具有软启动功能、但发生过冲。

我认为 CPU 使用的电源序列可能与稳压器的建议序列不匹配。
(3.3V = 1.5V = VLDOIN 后 VIN 上升)

但是、CPU 序列不能更改。

当一个大约10uF 的电容器被连接至 REFOUT 时、过冲被改进。
因此,我想确认没有问题。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    关于过冲、您是指 REFOUT 上的过冲还是 VTT 电压上的过冲、还是两者兼而有之?

    您是否有要共享的测试波形?  

    此外、如果过冲是可以接受的、您能否为 REFOUT 尝试4.7uF?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的答复。

    我确认了客户。

    过冲出现在 REFOUT 和 VTT 上。

    我可以得到波形、您能看到随附的文件吗。

    REFOUT 电容为0.1uF、2.2uF、4.7uF 和10uF。

    在0.1uF 的情况  下、它是 NG、因为过冲超过了 CPU 绝对最大额定值(1.1V)。

    4.7uF 的过冲大约为+10%、因此这似乎是可以接受的、但我希望有更多的空间。

    e2e.ti.com/.../TPS51200_5F00_output_5F00_overshoot.xlsx

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    3.3V 稳定后是否可以将 EN 拉为高电平?

    如果可以、您可以检查 VTT 是否存在过冲。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的答复。

    我确认客户。

    VTT 过冲与 VREFOUT 相同

    请将其扩展至200%、您可以看到波形。

    此外、客户希望通过更改4.7uF 或10uF 来解决过冲问题。

    请您告知是否可以。

     

    其他波形相同、请展开。  

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    这只是一个提醒,我期待着等待你的答复。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinichi

    很抱歉耽误你的回答。  

    我记得其他客户以前使用的是4.7 μ F。 因此、4.7 μ F 应该可以。  

    如果客户希望使用10uF 电容器、他们能否添加一个与 REFOUT 电容器串联的多欧姆电阻器? 当 REFOUT 电容值非常大时、该电阻器有助于使 REFOUT 电压稳定。  

    此外、REFOUT 电容是否靠近布局中的 TPS51200 REFOUT 引脚? 如果不是、您能否将电容器放置在尽可能靠近引脚的位置、并检查过冲是否变得更小?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您提前提供的出色帮助。

    此致、

    新一