This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568215:在-40oC 至150oC 的温度范围内 SW 的最短关断时间(tOFF)

Guru**** 2767615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859675/tps568215-the-maximum-sw-minimum-off-time-toff-over-temperature-range--40oc-to-150oc

器件型号:TPS568215
主题中讨论的其他器件:TPS56C215

您好!

 

在 TPS568215和 TPS56C215上、在-40oC 至150oC 的温度范围内 SW 最短关断时间(tOFF)的最大值是多少?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将与团队进行核实、明天或之后提供反馈。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请以310ns 作为完整温度规格。

    裕昌