This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390EVM-020:APD 引脚的电源

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859588/tps61390evm-020-power-supply-for-apd-pin

器件型号:TPS61390EVM-020
主题中讨论的其他器件:TPS61390

大家好、

我们的客户希望确认 TPS61390中的 APD 引脚电压是否应与 VOUT 相同?
如果 VOUT 将为80V、APD 引脚电压是否也将为80V?

我们的客户尝试使用 LTSpice 和此 EVM 对原理图进行仿真、VOUT 将高达80V、但 APD 引脚未显示相同的电压。

客户很困惑、是否要将其 APD 器件连接到 JP1-APD 或 J3-VOUT。

谢谢!

Jonathan



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    APD 电压比 Vout 低约2V。 APD 引脚上的电压纹波至少比 Vout 上的纹波小20倍。

    APD 引脚上的目标电压是多少。

    80V 非常高、非常接近最大输出能力!

    您的最大 APD 电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的响应和支持。
    根据客户、目标电压为~55V、电流小于1mA。

    客户应该在 APD 引脚上期望什么电压?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,先生

    您可以从 TPS61390数据表中找到它。 它大约为2.5V。 因此、如果您要将 APD 电压设置为55V、则应将升压输出电压设置为57.5V。