This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:20V 输入电压至12V 输出电压/0.5A 使用2.2uH 电感器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/859914/tps54302-20vin-to-12vout-0-5a-use-2-2uh-inductor

器件型号:TPS54302

各位专家、您好!

客户想知道我们是否可以在 20Vin 至12Vout/0.5A 应用中使用2.2uH。 由于我看到建议的表是12Vout 应用的15uH。 但它们需要替换尺寸更小的电感器。 他们将放置更多的电容器、并想知道 TPS54302在纹波可接受时是否可以接受2.2uH 电压。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.2 μ H 太小、不建议客户使用。

    客户为什么要使用如此小的电感?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    由于电路板尺寸的原因、客户需要使用更小的电感。 我是否可以知道我们是否有任何方法可以实现2.2uH 或您推荐的最小电感? 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望使用较小的 L、则最好选择具有高开关频率的转换器。

    对于您的应用、我认为您可以使用10uH。

    肖恩